This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:如何将代码从 UCD3138128迁移到 UCD3138128A?

Guru**** 2508565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128, UCD3138128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131789/ucd3138128a-how-to-migrate-code-from-ucd3138128-to-ucd3138128a

器件型号:UCD3138128A
主题中讨论的其他器件:UCD3138128

尊敬的 TI 朋友:

现在、我们要将 UCD3138128A 用于 FB-LLC 直流/直流隐蔽设计、另一种是升压。 我们参考了演示使用 UCD3138128。

因此、我想知道 UCD3138128和 UCD3138128A 之间的区别是什么。 它们的寄存器地址是否相同?  最好获取从 UCD3138128到 UCD3138128A 的迁移指南。

非常感谢!

此致

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    请参阅 UCD3138128A 迁移 UCD3138128A 迁移指南 、以检查 UCD3138128和 UCD3138128A 之间的差异。

    如果您使用的是 CCS6.0+版本下的组合代码、则可以直接将代码迁移到 UCD3138128A。  

    Project properties -> CCS General)-> Manage configurations -> Select UCD3138128A -> Set active -> OK -> configuration select UCD3138218A (active)-> Build again

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bliss

    我在管理配置中找不到 UCD3138128A、因此无法 使用 CCS7.3版本将代码迁移到 UCD3138128A。

    那么、也就是说、我只根据  UCD3138128A 迁移指南迁移代码 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、  

    另一个选项是从 TI.com 重新下载包含128A 的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bliss、

    我想将我们自己的代码从 UCD3138128迁移到 UCD3138128A、而不是迁移 TI 演示代码、因此我不知道您建议从 TI.com 重新下载包含128A 的代码的意义。 请向我提供有关 从 TI.com 重新下载包含128A 的代码的操作的更详细说明。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    如果您有自己的代码、 则附件 可以指导您进行迁移。   

     e2e.ti.com/.../migration-tool-guideline.docx