主题中讨论的其他器件:UCD3138128、
尊敬的 TI 朋友:
现在、我们要将 UCD3138128A 用于 FB-LLC 直流/直流隐蔽设计、另一种是升压。 我们参考了演示使用 UCD3138128。
因此、我想知道 UCD3138128和 UCD3138128A 之间的区别是什么。 它们的寄存器地址是否相同? 最好获取从 UCD3138128到 UCD3138128A 的迁移指南。
非常感谢!
此致
Leon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 朋友:
现在、我们要将 UCD3138128A 用于 FB-LLC 直流/直流隐蔽设计、另一种是升压。 我们参考了演示使用 UCD3138128。
因此、我想知道 UCD3138128和 UCD3138128A 之间的区别是什么。 它们的寄存器地址是否相同? 最好获取从 UCD3138128到 UCD3138128A 的迁移指南。
非常感谢!
此致
Leon
您好、Leon、
请参阅 UCD3138128A 迁移 UCD3138128A 迁移指南 、以检查 UCD3138128和 UCD3138128A 之间的差异。
如果您使用的是 CCS6.0+版本下的组合代码、则可以直接将代码迁移到 UCD3138128A。
Project properties -> CCS General)-> Manage configurations -> Select UCD3138128A -> Set active -> OK -> configuration select UCD3138218A (active)-> Build again


您好、Bliss
我在管理配置中找不到 UCD3138128A、因此无法 使用 CCS7.3版本将代码迁移到 UCD3138128A。
那么、也就是说、我只根据 UCD3138128A 迁移指南迁移代码 ?
Leon、
如果您有自己的代码、 则附件 可以指导您进行迁移。