This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2331:请检查我是否可以在 TPS2331IPW 中使用 IRF8113TRPBF (Infineon)而不是 FDS6690AS (Onsemi)

Guru**** 1539910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132098/tps2331-please-check-if-i-can-use-irf8113trpbf-infineon-instead-of-fds6690as-onsemi-for-tps2331ipw

器件型号:TPS2331

尊敬的 TI:

我在产品上同时使用了 TPS2331IPW 和 FDS6690AS (Onsemi)、但从现在开始无法使用 FDS6690AS (Onsemi)。 因此、我必须找到其他 MOSFET、IRF8113TRPBF (Infineon)似乎是合适的。

您是否会检查 TPS2331IPW 是否可以使用 IRF8113TRPBF (Infineon)而不是 FDS6690AS (Onsemi)?

我已经发布了原理图。

谢谢、  

YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次发布了原理图。 (R7已被移除)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您的支持!

    我们有设计计算器来检查 FET 的适用性。 您能否发送已填充的设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/slvc101 进行审核

    此致、

    Rakesh