This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:需要输入欠压锁定(UVLO)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128732/tps65133-input-undervoltage-lockout-uvlo-needed

器件型号:TPS65133

使用 TPS65133时、有什么方法可以实现输入欠压锁定(UVLO)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    我认为 TPS65133已经具有输入 UVLO。

    您可以在数据表"8.2功能方框图"中找到这一点

    TPS65133数据表

    此致、

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但锂离子电池的电压阈值太低、是否有任何方法使其锁定在3~3.3V 左右?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    我认为 UVLO 阈值不能更改、因为该电路位于 IC 内部。

    BR、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    您还有其他问题吗?

    如果没有、我稍后将关闭此案例。

    BR

    Patrick Yao