This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:原理图检查

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132378/tps63020-schematic-check

器件型号:TPS63020

各位专家:

你好、

我需要你的帮助。 我们的客户正在使用  TPS63020DSJT 、原理图如下。

-当客户在  VCONV 输出端无负载的情况下将4V 连接到 VSYS 输入时、TPS63020DSJT 消耗大约10mA 的电流。  

-当 客户在 CONV 输出上加载时、 TPS63020DSJT 消耗 的 电流为10mA +(3.8/Rload) mA。
找不到这10mA 的消耗位置。 原理图中是否存在某种类型的误差? 或者 TPS63020DSJT 是否有某种类型的默认电流消耗。


希望您能快速响应。

请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。  

    我认为所附的原理图还可以、 但最好是客户将 R22/226更改为更大的值以降低功耗。

    当 PS/SYNC 为高电平时、在 FPWM 模式下工作的器件、当然、功耗会高得多。 我认为、如果您将引脚 PS 巧妙地连接到 GND、客户可以获得更低的功耗。

    此致

    TAO