This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:关于自然通风工作温度(TA)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132038/tps65219-about-operating-free-air-temperature-ta

器件型号:TPS65219

尊敬的团队:

在数据表(SLVSGA0)的第8页、它被写入" TA=-40至105℃"、但在第122页、它被写入" TA=-40至85℃"。

哪一项是正确的?

此致、

Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 第8页上的信息是正确的。 TPS65219 PMIC 支持的最高环境温度为105C (Ta)和125C 结温(Tj)。 很抱歉、这可能造成的任何混淆、感谢您强调此信息。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brenda:

    感谢你的答复。

    我想继续使用105C (Ta)和125C 结(Tj)进行设计。

    此致、

    Luna