This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9246:DPWM-1A 失控

Guru**** 2549040 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7242, UCD9246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127244/ucd9246-dpwm-1a-runaway

器件型号:UCD9246
主题中讨论的其他器件:UCD7242

在我们的最后一个 PCA 构建中、UCD9246电源控制器正在失去对 DPWM-1A 输出的控制。  无论是在加电还是轻微冻结时、DPWM-1A 都将从12.5%占空比(12V 输出为1.5V)变为50%。  这使得 UCD7242驱动器将1.5V 输出升压、电流从0.5A 变为10A+、并且 UCD7242 FLT 被置为有效。  UCD9246 DPWM-1A 会停止、并且整个控制器会根据其故障编程进行关闭。  此器件已使用了12年、这似乎有很大的关联。  您可以联系我并就此问题提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    您能否澄清这种行为是针对1个单元还是多个单元发生? 如果仅使用1个装置、您是否在不同的电路板上尝试过该装置?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natasha -这是在大约30块板上发生的。  我们已经探测了其中大约10个、机制看起来是一样的、DPWM-1A 变为50%、并且发生了 UCD7242 FLT-1a。  我们有示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有数据编码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    以下几点:

    如果您可以验证器件是否直接从 TI 购买、则可以在 以下地址提交退货请求:https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp 

    2.您还能在某些范围内显示 PWM 信号、输出电压和负载在这种情况下发生的情况吗?

    3.您是否在不同的电路板上尝试过其中一个器件? 该行为是否与设备有关?

    谢谢、

    纳斯塔莎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natasha -

    抱歉、许多渠道已开放供支持。  下面是在多个电路板上发生的典型故障的示波器图。  这似乎是一个常见的失败,我在我的实验室的几个板上看到过它,在以色列的实验室里,Yigal 也是如此。

    如何插入或发送示波器快照 jpeg?  插入/图像、视频、文件要求提供 URL。  如何获取我的 jpg 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    您是否有机会测试在已知工作板上显示问题的部件?