主题中讨论的其他器件:UCD7242、
在我们的最后一个 PCA 构建中、UCD9246电源控制器正在失去对 DPWM-1A 输出的控制。 无论是在加电还是轻微冻结时、DPWM-1A 都将从12.5%占空比(12V 输出为1.5V)变为50%。 这使得 UCD7242驱动器将1.5V 输出升压、电流从0.5A 变为10A+、并且 UCD7242 FLT 被置为有效。 UCD9246 DPWM-1A 会停止、并且整个控制器会根据其故障编程进行关闭。 此器件已使用了12年、这似乎有很大的关联。 您可以联系我并就此问题提供帮助吗?