This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:支持堆叠模式下 TPS543C20RVFT 器件的 TI PSPICE 仿真

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117487/tps543c20a-support-for-ti-pspice-simulation-for-tps543c20rvft-part-in-stacked-mode

器件型号:TPS543C20A

大家好、

我们在 设计中使用 TPS543C20RVFT 器件时采用堆叠模式,并以50A 电流在高压降下运行。

我们已设置 Vout=0.8V、频率设置为1000kHz。 因此、我们正在寻找根本原因、并计划使用 TI PSPICE 工具运行瞬态裕度和相位裕度。

请您帮助我们确定板载稳压器的特征并解决此问题。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、  

    我们将对此进行研究、请留出几天时间  

    Tahar  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、  

    您能否提供您的 PSPICE 设计、以便我们查看原理图和结果?

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    我没有任何 PSPICE 设计、我只附加了原理图文件.DSN 供您参考。

    请告诉我这是否有帮助。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_REG.DSN

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karthik! 这对您有很大帮助。 请允许我 在下周早些时候向您回复我的想法  

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我没有注意到原理图中会提示解决方案的任何明显内容。

    您看到了多大的压降? 此外、您在哪里探测输出电压?

    这是在 TI EVM 上还是在您自己的布局上? 如果是您自己的布局、请分享该布局。

    这些都可能给我一些线索、告诉我发生了什么。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我将会关闭此帖子、因为长时间没有反馈。

    如果您需要进一步的支持、请回复、此 帖子将再次打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda Gu:

    我的电路板也有同样的问题、我想检查并重新开一个 TT。

    我将分享一些有关这方面的信息、以找出根本原因。

    此致、

    Karthik N