This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200-Q1:此芯片可满足输入5V、输出4V/2.5A 降压、100%占空比、1mA 轻负载效率约90%的要求? 是否有更合适的建议?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132162/tps40200-q1-this-chip-can-meet-the-requirements-of-input-5v-output-4v-2-5a-buck-100-duty-cycle-1ma-light-load-efficiency-of-about-90-is-there-a-more-suitable-recommendation

器件型号:TPS40200-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61430

此芯片可满足输入5V、输出4V/2.5A 降压、100%占空比、1mA 轻负载效率约90%的要求?

是否有更合适的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、最好对2.5A 负载使用转换器(具有集成 FET)。 最大输入电压是多少? 以 LM61430 36V、3A 转换器为例。