This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404HV:高压降

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404HV, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058785/lm3404hv-high-voltage-drop

器件型号:LM3404HV
主题中讨论的其他器件: TPS92640

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

我有一串 LED、在44.4V (测量值)时可达到900mA。
在我们采用 LM3404HVMRX/NOPB 的设计中、无论我选择的元件值是多少(电感器电感/电阻/电流限制等或我设置的频率是多少、或者是否使用了 LED 输出上的电容器)、最低输入电压(输入电压) 我需要为该设计提供电源、使其达到输入端的900mA LED 电流为53V……这很奇怪、我从未经历过如此高的电压差(8.6V)、才能达到设定的电流。   如何减小此差异? 我需要通过宽输入电压范围提供设定的 LED 电流(900mA)、每个器件必须达到相同的 LED 电流(900mA@44.4V)、同时通过48VDC 或58VDC 供电。

请参阅 URL 上的绘图

https://drive.google.com/drive/folders/1vMA9zg2-vqSUbatxaJODypmgDM0G4gRu

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    前源输出电流能力如何?  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,输入电源很好很平坦,实验室电源调节最大 60V/3A、使用短而厚的导线+使用 IC 旁边的电路板上的大容量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们的出口是 Ooo、他将在本周内回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将测量值连接到示波器上:ILED 设置= 900mA,LEDVf@900mA = 45V。 与达到所需 LED 电流的最小值为56V,在 URL: phots.app.goo.gL/ZPBSD861nnNoHtBw5图片上进行测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试在工作台上重现此症状、请等待我的回复。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我发布这个问题已经有两个星期了。为了加快我们项目的整个答案,我添加了一些其他信息,以便您可以建议任何组件的正确值: 驱动器必须达到其设定电流的100%、尽可能低至45V、输入电压将在47V 至56V 之间变化(取决于与电源的距离)
    驱动器将安装在正面、因此在-20°C 和+60°C 环境温度下必须正常工作、因此我认为我需要将驱动器设置为"尽可能高的效率"、以尽可能减小其热阻占用空间(提供给 LED 的总功率将为41W)。 正面每条90m 电缆(6mm2)上将安装大约25个驱动器、通信是"电力线供电"、因此也需要低 EMC (例如、与 LED 并联的纹波电容器)电感器理想尺寸为最大值 10x10mm、6mm 高。 正面总共有650个 LED 驱动器、因此也需要低 EMI (驱动器将隐藏在铝微米护套的正面、因此希望它可以"很好地接地")。请尽快让我知道。 情况紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只计算组件值。 最短关断时间应大于300ns、因此对于48V 输入和45V 输出、Ron 应略大。

    请与我分享您的原理图、包括组件值(robin-shao@ti.com)、我可以帮助检查是否存在问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、eagle.数据在这里(原理图和电路板) drive.google.com/.../1vMA9zg2-vqSUbatxaJODypmgDM0G4gRu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +我在 PNG 中添加了一个原理图、以防你没有鹰、包括值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    文件太多了、我不知道目标是哪一个。 您可以 直接通过 robon-shao@ti、com 向我发送原理图图片。 谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、我11天前就通过电子邮件向您发送了原理图、但仍未回复。  有人可以帮帮我吗? 我们陷入困境、现在无法按时完成项目、无论白天如何重要!...
    我也在此处附上原理图、以便任何人都可以作出响应。   https://drive.google.com/file/d/1FuAg16feqKCInrECQbDMyQm6_3HebYXj/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通过电子邮件回复了您的同事(Jozef)、请参考我的建议。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yusing 已经向 Robin 发送了电子邮件,尝试专注于我们所谈论的 IC LM3404HV,而不是另一个...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下计算。 建议采用更大的 Ron、以满足最短关断时间要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我根据您的建议尝试使用1M5电阻器作为 Ron,但不幸的是,它没有太大帮助(而不是56V,现在当输入电压为53V 或更大时,我可以达到完整的 LEDVf (45V)..... 但是,我仍然需要使其在输入电压尽可能低的情况下达到最大电流和最大 LED VF:48V 或更低...有人可以提供帮助吗? 我仍然不确定您的答案是否基于正确的原理图和正确的 IC LM3404HV, (在您的 Ron 值从390K 到1M5之前,您认为完全不同且错误的 IC)请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助提供 SW 节点波形以进行分析? 同时、我将尝试重复您在 LM3404HV EVM 上发现的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、使用 Ron 电阻器2M0根据 GND 测量 SW。
    https://photos.app.goo.gl/3vqQuHr7jyEGsDwZ8
    https://photos.app.goo.gl/fCvvc3SY2cZ5qTsB7

    请告诉我您还需要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅附件、我会进行一些分析并提出建议。

    感谢~e2e.ti.com/.../LM3404HV-analysis.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅 我在19.1.2022年的测量结果(位于文档底部)e2e.ti.com/.../LM3404HV-analysis.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我的红色答案。

    e2e.ti.com/.../0815.LM3404HV-analysis.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我可以通过 Ron=20M0达到最大电流,但我需要将电感器的尺寸从120uH 降低到10uH… 这些值似乎超出了您的说明和数据表。 您能否检查此类值是否没有问题? (uIN 将在48V 至56V 范围内变化)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关电感器选择、请参阅数据表的第8.2.2.2节。 对于如此大的 Ron、开关频率较低、这意味着需要更大的电感器来帮助抑制电感器电流纹波。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,大 Ron 20MOhm + 10uH 电感器是唯一一种组合,有助于在低至48V uin 的电压下达到设定电流900mA/44V@LED。。。 增大电感值或减小 Ron 值: 两者都导致最小值增大 UIN 限制为大约52V 及更高。
    导通电阻/电感器没有其他值组合、这可能导致 uin 限制低于48V。
    还有其他方法吗? 我很乐意尝试该方法(当然、我们需要尽可能低的纹波)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕使用较小的电感器很难实现目标转换、因为较大的 Ron 带来低开关频率、这将需要较大的电感器来减少电流纹波。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,所发布的问题不是关于 Ron 值,而是关于“解决方案:Ron+电 感器+纹 波电流,但在主和主条件下:它必须从48-56V 的 uin=range 达到 LED 电流900mA/44V……” 那么、这是否意味 着除了 ron=20MOhm 之外、没有其他选项可以将 Umin 置于48V 以下?..因此电感器=10uH、开关频率=超低、因此纹波=超高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕 LM3404HV 无法达到此目标。 是否可以选择其他器件?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以选择其他方案(即使我很失望、此器件也无法实现)、但请快速回答并提供所有信息、现在没有时间"分步式"提问和回答+开发"。 我需要立即提供所有相关信息、以便能够快速地进行更改。
    uin=48-56V 范围
    ULED=44V
    ILEed = 900mA
    纹波电流尽可能低
    效率-由于环境温度范围较高、因此尽可能高。 范围-20...+70C  
    (请指定适合 上述条件的理想频率和电感器)


    *** LM3404HV -我对这些信息感到惊讶(uin 限值可达到所需电流@各种频率)不是数据表的一部分,因为这在设计新电路板时非常重要。 (实际上、这是我第一次见到此类 IO、无法在2-3V 开销 uin 内达到设定的电流)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branislav、

    袁廷和我们有关这一问题的其他专家最近开始了他们的中国新年庆祝活动。  他们将在7月2日的一周内返回时作出回应。

    -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这确实是 CNY....nobody 的错误计时、否则您的产品系列中的哪款产品能够提供此类解决方案? 我很喜欢人民币之后可能太晚了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布兰尼斯拉夫,我很抱歉,我会要求尤廷在他回来时把这个作为优先事项,吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Branislav、您好!

    我们似乎需要更短的导通时间来提高开关频率并减小电感器尺寸。 目前、tps92640 的导通时间为230ns、这是我身边的一个困扰选择。 但是、它需要两个 FET、而且更复杂、是可以接受的吗?

    Robin