This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:LM5020SD-1/NOPB 的 Rth-ja 是什么以及如何计算 PD?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058728/lm5020-what-is-the-rth-ja-of-lm5020sd-1-nopb-and-how-to-calculate-pd

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件: LM5022

大家好、  

我的客户想知道 Rth-ja 的值以及如何计算 LM5020SD-1/NOPB 的 PD。 请帮帮我。

我从以下主题中看到 LM5020没有 Rth-ja、客户应用中的 Ta 估计为80C、因此 PD*Rth-ja 需要低于45 (因为建议的 Tj 为125C)

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820721/lm5020-jc-wson-package?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5020%252520thermal#

此外、以下主题指示我们参考 LM5022数据表以了解 LM5020 VSSOP 封装热性能信息。  

在 VSSOP 和 WSON 封装之间、哪种封装将具有更大的 Rth-ja?  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681585/lm5020-thermal-information-of-lm5020?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5020%2520thermal#

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 我们可能需要在内部检查此数据是否可用并可以共享。 我们将尽快返回给您并提供更新。

    此致、  
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:  

    谢谢。 期待更新。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshin、

    我们目前正在为此提交申请。 但是、可能需要一些时间、因此我希望下周晚些时候或下周晚些时候听到。

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的更新。  

    如果我的理解是正确的、 则 VSSOP 和 WSON 封装之间的 PD 应该相同。  

    到目前为止、我们是否知道哪些数据将在 LM5020的 VSSOP 和 WSON 封装之间具有更大的 Rth-ja?

    我想客户可以大致估计  WSON 封装的 Rth-ja 值是否小于 VSSOP 封装。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    此请求是否有任何更新? 谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshin、

    请接受我对这一拖延表示的歉意。 由于节假日、看起来组仍在处理此请求。 我将在收到结果后立即更新。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    感谢您的更新。 期待该请求的更新。  

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    只需进行双次检查、  

    团队正在测量 LM5020SD-1/NOPB 的 Rth-ja、现在我能得到结果吗、对吧? 我是否可以大概知道我们何时可以获得结果?  

    如果  LM5020SD-1/NOPB PD 已经可用、您是否可以首先提供有关如何计算其的信息?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    Richard 已提交请求、我们正在等待结果。  我们将在收到结果后立即通知您。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、  

    感谢您的更新。 客户想要了解进度、是否有任何进一步的更新、例如此请求预计何时完成?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshin、

    结果现已公布,但信息不应在公开论坛上披露。

    我将发送一封电子邮件

    谢谢、

    Richard