This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:-斜率补偿无法调节

Guru**** 2510805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5156H, LM5155, LM5155EVM-BST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060393/lm5156h---slope-compensation-fail-to-adjust

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM5156LM5155LM5155EVM-BST

尊敬的先生/女士:  

我需要一个直流/直流升压器、用于在 EMI 虚拟负载箱中冷却风扇负载。  

我 有54V 冷却风扇和具有12V 输出的交流-直流电源。  

因此、我想设计一个12V 输入和52V 输出~ 3A 的直流/直流升压器。  

进行了测试 PCB、直流/直流升压器可输出52Vdc。 但是、最大负载为0.7Adc。  

当该输出负载高于0.7A 时、电路具有次谐波振荡  

(黄色线= Vout、绿色线=电感器电流、蓝色线= COMP 电压、紫色线=栅极电压)  

 如果负载为0.69A、则开关正常  

https://1drv.ms/u/s!ApYUhFZeSAGfsgLSfYJUytsSVu3v?e=OwARQy

该电路 在负载0.7A 时具有次谐波振荡  

https://1drv.ms/u/s!ApYUhFZeSAGfsgHxy5DfhXAH14iB?e=C9NRTc

这是 SHC  

https://1drv.ms/u/s!ApYUhFZeSAGfsgNdrXJOC5j7Ab3B?e=yLnhpS

https://1drv.ms/u/s!ApYUhFZeSAGfsgSop-Sbl39k_oQt?e=Of1zi8

设计参数

VIN = 12.5V Lin ~ 14.2A  

VOUT = 52V ~ 3A  

fsw = 416Khz  

L = 54uH  

CrossFreq 为75.9KHz、相位裕度为-90度  

斜率补偿-低通滤波器0欧姆且无电容器(由于低通滤波器导致斜坡延迟,因此不能加载更大的0.14A)  

斜率补偿似乎无效。 如果 R6的值为100到825欧姆、则结果类似。  

当电感器值较大时(也测试了100uH 和16uH)或电流感应电阻器 R17较低时、这种方法不可用  

您是否有任何建议可使其稳定?  

谢谢、此致  

KS  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei Shun Lee:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您是否已经在设计中使用了快速入门计算器。

    您可以在 LM5156的产品页面上找到该内容(遗憾的是、到目前为止、它尚未链接到 LM5156H 页面)

    LM5156数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei Shun Lee:

    在过去11天内、我没有看到此主题的更新。
    如果问题得到解决、则最好按"已解决"按钮。
    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。
    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan Schauer!  

    我可能会找到解决方案、  
    开始时、我测试我自己的 PCB BRD 并通过  TI 的文件(LM5155_56_Quickstart_Calculator_for_Boost_Converter_Design_V1_1)从以下内容中获取值。  

    最大负载 为52V @ 1.4A、但我的目标是3A 最大负载。  

    我获得了 LM5155EVM-BST 并再次进行测试。 可 在52V@2A 的正常电压下进行测试。  

    因此、我将查看我的布局、很抱歉、我无法上传任何波形以供您参考。  

    此致  

    KS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei Shun Lee:

     

    在过去23天内、我没有看到此主题的更新。

    也许您可以同时解决这个问题、在这种情况下、按下"已解决"按钮将会非常好。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、

     

    Stefan