Other Parts Discussed in Thread: LM5176
大家好、
我们目前使用 LM5176开发超级电容器充电模块。
输入6V-15V、输出14V、输出电流5A 使用 CCM 模式无断续模式
我们遇到了一个问题:
电子负载用于测试、一切工作正常、无论是降压还是升压、都非常稳定、波形正常。
但是、当我们尝试在输出端作为负载连接超级电容器时、会出现问题。
发生了两件事:
如果输入电压比电容器电压高1~2V、它可以正常工作。 输出5A。
2、输入电压低于电容电压、无法正常工作、输出电流仅为1A 左右。 使用示波器观察到、输入电压被反复下拉、而芯片继续重新启动。
我们怀疑它是由 MOSFET 导通时的电压回流引起的。
TI 的数据表明、LM5176应适用于超级电容器充电。
我不知道 TI 是否有解决方案,谢谢!