This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:关于 TPS61236P 的 webench 结果

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060401/webench-power-designer-about-webench-results-of-tps61236p

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS61236PTPS61022

大家好、

我们在以下条件下确认了 PFM 模式下的纹波。
这是一个很好的仿真。
webench.ti.com/.../117

我想知道如何计算 PFM 模式下 TPS61236P 的纹波电压。
请告诉我计算方法。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    让我检查一下仿真设计。 通常、仿真设置为典型参数、以仿真器件的基本行为。  

    我能否知道为什么 PFM 纹波如此令您担忧? 也许我可以检查您的应用问题是否有权变措施?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我支持的客户希望计算 PFM 模式下的纹波。 我们正在为此收集信息。
    因此、我想确认仿真的内容。
    请与我们合作。
    感谢您的大力支持。

    实现 webench IC 仿真模型的延迟时间有多精确?
    延迟时间模型中考虑了哪些参数、例如温度波动、单独差异和输入电压波动?

    webench 链接不正确、我将再次发送。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    感谢您的仿真。 感谢您的工作。

    实现 webench IC 仿真模型的延迟时间有多精确?

    [ww]据我所知、Webench 源自 PSPICE 模型。  延迟时间在内部是固定的。 通常、该延迟时间在实际工作台上进行测试。 它只是试图模拟"行为"、但不一定与现实世界中的所有情况完全相同。

    延迟时间模型中考虑了哪些参数、例如温度波动、单独差异和输入电压波动?

    [WW]我可以检查模型中设置的延迟时间是多少、但通常情况下、对于该延迟时间、假设它与温度、工艺变化或电压没有关系。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao-San、

    感谢您的回答。

    在您的注释中:
    "我可以检查模型中设置的延迟时间是多少"
    请告诉我 webench 中使用的延迟时间。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    这是 PFM 的延迟时间。 有上升延迟、也有下降延迟由2个不同的单向 R-C 滤波器设置。 与 TPS61022相同、我不建议您考虑如何根据内部延迟时间计算输出纹波。 比较器延迟不是固定值、它可能会受到内部乘法复杂寄生效应的影响。 我建议您在我们建议的电气工作条件下在工作台上测试输出纹波。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao-San、

    很抱歉耽误你的回答。

    我们将在收到内容后反馈给客户。
    非常感谢您的支持。

    此致、
    石田山