This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:外部时钟

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059492/lm5020-external-clock

器件型号:LM5020

大家好、

我想确认如何使用同步引脚。

我使用 LM5020-1的外部时钟为185kHz。 (自由运行的 fosc=140kHz)

DS 表示"同步脉冲宽度应由外部组件在15n 至150ns 之间设置。" (第8页)振荡器和同步功能

这是否意味着我需要将时钟的导通占空比设置为0.278%~ 2.78%?  

因为:

1/185khz = 5.4us

15N/5.4u = 0.278%

150n/5.4u = 2.78%

我是否对使用外部时钟有误解?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    感谢 您发帖。 您的理解是正确的。   您可以通过100pF 电容器向 RT 引脚施加方波(便于生成)、而不是发送小脉冲、该引脚在以下数据表示例电路中显示为 C8、 电容器将信号转换为小脉冲、以供 RT 引脚使用。  

    希望这能澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答!

    我还有其他问题。

    如您所说、在185kHz 下应用方波(占空比50%)、脉宽约为5us、大于15~150ns。

    会成为问题吗?

    在我们的实验中、如果我添加1us 脉冲时钟、它就能正常工作。

     

    2.  使用外部时钟时、我确认 RT/Sync 引脚(VRS)的电压将为 Vint + VExt。

    (其中 Vint:内部时钟电压=2V、VExt:外部时钟电压)

    但我认为、当 Vint 为低电平时、VRS 将为 VExt。

    如果有2种情况 VRS=Vint+VExt 且 VRS=0V+VExt、我们需要向 RT/同步引脚施加多大的电压来实现外部时钟?

    当添加5V 电压时、它将超过 Vabs_max

    当添加2V 时、它不会超过 Vth。

     

    3."覆盖"是什么意思?

    VRS = VExt、VRS = Vint + VExt、或者如果 VExt >特定电压(3.7V?)、VRS=VExt?

     

    此致、

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    您的问题答案:

    100pF 会将方波转换为窄脉冲、供 RT 引脚使用。   

    2.由于电容器,它将在运行期间传递交流信号而不是直流信号。  一开始 VEXT 可能会短暂通过、因此我们建议在此处使用100pF 电容、以避免对 RT 引脚施加应力。

    通过过驱、我们意味着 SYNC 信号必须将引脚驱动至高于其标称值2V、在这种情况下、它必须在 RT 引脚上产生超过3.7V 的峰值电压、以便成功实现同步。

    希望这篇文章能澄清。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

     

    感谢您的支持。

    让我澄清一下答案。

    我们是否可以通过100pF 对 RT 引脚应用5us 宽度的方波?

     如果您有任何方程式、我希望您向我展示如何从数量上理解。

    2.、3.  我们需要将多少电压用作外部时钟? 高于2V 峰值还是高于3.7V 峰值?

     

    此致、

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    只要 RT 引脚上的同步脉冲宽度在3.7V 振幅下介于15ns 和150ns 之间、同步就不会出现问题。 此外、施加在外部时钟上的电压应高于3.7V、但不超过 RT 引脚的绝对最大值。  

    例如、如果对 RT 引脚施加5us 宽度的方波、且 RT 引脚上的脉宽大于150ns、则可能需要减小脉宽或占空比。  

    谢谢、

    Richard