大家好、
我想确认如何使用同步引脚。
我使用 LM5020-1的外部时钟为185kHz。 (自由运行的 fosc=140kHz)
DS 表示"同步脉冲宽度应由外部组件在15n 至150ns 之间设置。" (第8页)振荡器和同步功能
这是否意味着我需要将时钟的导通占空比设置为0.278%~ 2.78%?
因为:
1/185khz = 5.4us
15N/5.4u = 0.278%
150n/5.4u = 2.78%
我是否对使用外部时钟有误解?
此致、
YUto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想确认如何使用同步引脚。
我使用 LM5020-1的外部时钟为185kHz。 (自由运行的 fosc=140kHz)
DS 表示"同步脉冲宽度应由外部组件在15n 至150ns 之间设置。" (第8页)振荡器和同步功能
这是否意味着我需要将时钟的导通占空比设置为0.278%~ 2.78%?
因为:
1/185khz = 5.4us
15N/5.4u = 0.278%
150n/5.4u = 2.78%
我是否对使用外部时钟有误解?
此致、
YUto
您好、Youhao、
感谢您的回答!
我还有其他问题。
如您所说、在185kHz 下应用方波(占空比50%)、脉宽约为5us、大于15~150ns。
会成为问题吗?
在我们的实验中、如果我添加1us 脉冲时钟、它就能正常工作。
2. 使用外部时钟时、我确认 RT/Sync 引脚(VRS)的电压将为 Vint + VExt。
(其中 Vint:内部时钟电压=2V、VExt:外部时钟电压)
但我认为、当 Vint 为低电平时、VRS 将为 VExt。
如果有2种情况 VRS=Vint+VExt 且 VRS=0V+VExt、我们需要向 RT/同步引脚施加多大的电压来实现外部时钟?
当添加5V 电压时、它将超过 Vabs_max
当添加2V 时、它不会超过 Vth。
3."覆盖"是什么意思?
VRS = VExt、VRS = Vint + VExt、或者如果 VExt >特定电压(3.7V?)、VRS=VExt?
此致、
YUto
Yuco-San、您好!
您的问题答案:
100pF 会将方波转换为窄脉冲、供 RT 引脚使用。
2.由于电容器,它将在运行期间传递交流信号而不是直流信号。 一开始 VEXT 可能会短暂通过、因此我们建议在此处使用100pF 电容、以避免对 RT 引脚施加应力。
通过过驱、我们意味着 SYNC 信号必须将引脚驱动至高于其标称值2V、在这种情况下、它必须在 RT 引脚上产生超过3.7V 的峰值电压、以便成功实现同步。
希望这篇文章能澄清。
谢谢、
Youhao