This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:能否从 bq78350-R1访问 cylce 计数寄存器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059104/bq78350-r1-can-i-access-cylce-count-register-from-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1

大家好、

我正在 BMS 项目中使用 BQ78350-R1器件。 我有一个新的要求、在这个要求中、我应该显示电池组的周期计数、  

我的问题是  

1) 1)能否从 bq78350-R1监测计 IC 获取周期计数数据? 用户是否可以访问周期计数寄存器?  

2) 2)如果是、我必须发送哪个命令来获取周期计数数据。

请就此提供帮助

此致、

Ajith。 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ajith、

    1.是的

    2.请参阅 TRM 第17.25 0x17节 CycleCount()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的问题已得到解答、请单击"已解决"按钮关闭此主题。