This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:3.3V 输出、输入范围为3.0V 至4.2V

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060642/lm26420-3-3v-output-with-input-between-3-0v-and-4-2v

器件型号:LM26420

我希望在设计中使用 LM26420。 输入电压范围为3.0V 至4.2V、我希望输出电压为3.3V。 此部件是否符合我的设计要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenton、

    3.3V 输出电压 可由3V 至4.2V 电源供电。 但是、根据电路板和使用的无源器件上的损耗、效率可能会略有差异。 我建议在实际实施之前测试此用例。

    您的应用是否需要双路降压转换器? 如果没有、我们可以研究其他较新的解决方案。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenton

    您是否需要有关此问题的进一步支持? 如果没有、 我将继续并关闭此线程。 如果您有其他问题、请随时重新打开此主题。

    此致、

    Febin