This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:插入适配器时、CAN't 退出睡眠模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058945/bq25600d-can-t-exit-sleeping-mode-when-plug-in-adapter

器件型号:BQ25600D

使用 BQ25600D 管理电池/为其充电。  

请注意、当电池 长时间未使用时、插入适配器(输出:5V/3A 或9V/2A)不会退出运输模式。  

但是、具有更高输出(输出: 5V/3A 或9V/2A 或15V/3A 或20V/3A)的适配器似乎可以正常工作。  

有什么想法吗?  

谢谢
Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纠正方法:我认为一个可以充电、另一个不能充电。 不退出运输模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    请在充电器无法分别充电之前和之后提供以下信息吗?

    1. VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?
    2. 所有寄存器读数是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来,我们没有听到你的声音。  该线程 被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。