This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:升压转换器规格报告 WEBENCH 仿真器中存在错误

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059800/lm5156h-boost-converter-specifications-report-an-error-in-webench-simulator

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件: LM5122

您好!

我想设计一个直流/直流转换器(升压)、其规格如下:

VIN = 14、4V 至16V (来自典型的4节锂离子电池、4S1P)

VOUT = 60V

IO = 10A

我选择了 LM5156H 器件、当我尝试使用 Webench 开始设计时、我会收到一条弹出消息错误。

根据数据表、输入/输出范围正常、因此我不知道 Webench 为什么报告此误差。

我知道600W 的功率很大、但我想知道这里的输出功率限制。

我附上一些捕获。

那么、使用该组件时、限制在哪里? 该错误消息会怎么样?

我是否需要更改器件? 是否建议使用任何替代方法?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 600W 的输出功率对于异步升压而言非常高、您是否还考虑过类似 LM5123的同步升压设计? 我期待您的回答。

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM、

    根据我的规格、LM5123不适用、因为其最大输出电压为57V。 我至少需要60V 电压。

    我的规格、正如我在上一篇文章中所说:

    VIN = 14、4V 至16V (来自典型的4节锂离子电池、4S1P)

    VOUT = 60V

    IO = 10A

    因此、我知道 LM5156H 不是更适合用于600W (Vo = 10、IO = 10A)的器件。 对于异步升压来说、这太大了。

    您能否确认此器件不足以满足此目的?

    我们有一些装置、需要澄清在何处将它们放置在设计中、或根据我们的需求进行设计。

    我已经看到另一个器件 LM5122、但 Webench 报告说、所选的 IC 或 FET 会过热。

    这里还有输出功率限制吗? 如果是、您能否根据我们的要求帮助我们并提供最合适的器件?

    我期待收到你的回复。

    感谢您的支持。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM、

    您是否看到了我的上一篇帖子?

    请在您方便时回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 LM5122可能是此应用的最佳选择、也是因为它具有多相功能、这可能会解决与某些组件过热相关的问题。 您是否会考虑将 LM5122用于多相配置(请参阅数据表的第30页)? 在此链接中、您可以找到类似的参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP9595 

    此致、

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM、

    好的、据我所知、这可能是一种很好的方法、可以将每个相位上的输入电流减少两个、因此它也会降低功耗、从而减小电感器的尺寸。  

    有一点、我问过您、根据  您推荐的规格、是否确认避免使用 LM5156H (异步拓扑)。 请确认吗?

    我期待你的答复。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误您的回答、感谢您的耐心。 我可以确认、在这种情况下不建议使用异步方法。  

    此致、  
    Em