This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:可变 VOUT 和补偿

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060269/lm5156-variable-vout-and-compensation

器件型号:LM5156

我想在反馈环路中使用具有修整电位器的 LM5156、在 IOUT_max=4A 时从 VIN=8-16V 生成 VOUT=20-35V。 如何选择补偿和电流感应组件来实现这一点、而不会出现转换器不稳定的情况?

很显然、需要 调整 FET 和二极管的大小以实现最高电压工作点。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您是对的、FET 和二极管的尺寸需要针对最高电压工作点和最高电流(@最低 VIN)进行调整。

    对于环路稳定性:您还需要考虑不同的运行点。 您可以使用快速入门计算器

    LM5156数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    是否有经验法则、如使用根据最低 VIN 和最高 VOUT 计算得出的补偿组件?

    谢谢、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    从最低 VIN 和最高 VOUT 开始、再到最大负载是一种很好的方法、但我仍然建议使用快速入门计算器至少检查不同的输出电压和负载点。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    在过去7天内、我没有看到此主题的更新。
    如果问题得到解决、则最好按"已解决"按钮。
    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。
    此致、

    Stefan