This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202S:已更改电感器、稳压器停止工作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202S, TPS562202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060601/tps562202s-changed-inductor-regulator-stopped-working

器件型号:TPS562202S
主题中讨论的其他器件: TPS562202

您好!

我设计了一个使用  TPS562202S IC 的5V 降压稳压器、该 IC 用于降压10V 输入。 我遵循了第一个设计的所有设计指南、使用 数据表表表表9-2中的推荐元件值、电感器为 Wuerth Elektronik 74437368047。 该电路似乎正常工作、具有5V 输出和大约200mV 的无负载纹波以及3.33kHz 开关频率。 足够满足我的需求 原理图如下:

然后、我换用了电感器 L1、因为原来的 Wuerth 对于我的设计来说太大了。 我选择了此 Abraacon AMDLA4020S-4R7MT、因为它小得多、饱和电流足够高、为4.5A、额定电流为3A。唯一的区别(我可以看到)是直流电阻为70m Ω(最大值)、 与 Wuerth 74437368047的最大15.5m Ω 间的关系。 我认为这不是问题。 但是、该电路不再工作。 这是一个比较这两者的图像、这是一个2层 PCB。

这是一个比较输出的图像。 旧设计使用了武特恩,新设计使用了阿布拉肯。 旧的设计是有效的,新的设计不 是:它不是恒定的。 有时、它达到2V (而不是5V)、然后输出与输入电压匹配、然后随机切换。 因此、肯定是错误的。

问题:

1、考虑到两个原理图是相同的、只有电感器选择发生了变化、有人能注意到旧布局(正常工作)和新布局(不工作)之间存在任何错误吗?

2.我现在注意到的一点是 、Abraacon 电感器在数据表中的读数为"设计用于100kHz 至5MHz 之间的开关频率"。 在施加小负载(例如、约50mA)之前、稳压器似乎未达到100kHz、并且在空载时它保持在低于10kHz 的频率。 电感器可能是问题吗? 有什么想法吗?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dan!

    1.建议您尝试将新电感器( Abraacon )焊接到旧的布局板中,如果 问题是由新电感器引起的,它也可能不适用于旧板中的新电感器。 如果工作正常、则问题可能是由新的布局板引起的。

    请提供 电感电流波形、SW 和 GND 之间的电压以及新电感器的新电路板输出电压、以供进一步分析。 这些波形最好显示在一个屏幕上。

    3.对于第二个问题,较低的频率通常由 饱和电流决定。 在正常 PWM 控制中、电感器的峰-峰值将随着与频率相对应的开通时间或关断时间的增加而增加。 在我们的 TPS562202中、它使用 D-CAP2控制。 在低负载条件下、它在 DCM Eco 模式下运行、电感器的上升时间和下降时间与正常频率580K 中的时间相同。 因此、这可能不是问题的原因。

    BSR MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、您好!

    非常感谢您的快速响应。 一些答案:

    1.我将新电感器(Abraacon)移到了旧 PCB 中、稳压器工作正常。 因此、这证实了电感器不是问题。

    但是、我随后将旧 PCB 中的原始降压 IC 换用为相同的新 IC、稳压器不再工作。 我认为这可能意味着 IC 在焊接时会损坏。 我在300°C 下使用了焊铁、每侧仅加热几秒钟。 我还尝试了使用热风枪的相同过程、但结果相同。 在我焊接新 IC 的情况下、稳压器不再工作。 唯一能正常工作的 PCB 是我从 PCB 制造厂收到的、已经组装好的 PCB。

    我不怀疑我的焊接能力、我很小心、但有些东西已经关闭了。 我将进一步研究这一点、可能是尝试在较低温度下焊接(我在焊铁上使用300°C)、并将报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请仔细检查 IC 引脚的位置是否正确。  

    Shuai