This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:热阻查询

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059898/tps62826-thermal-resistance-inquire

器件型号:TPS62826

您好、先生、

如下图 所示、θJA Ω 和 θJC Ω、 θJA =129.5°C/W、 θJC Ω=103.9°C/W 是否代表 IC 单体的值?

2.对于板载一般测试 IC 热仿真、应输入 JEDEC 的 θJA Ω 和 θJC Ω 值或 EVM 的 θJA Ω 和 θJC Ω 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的提问。

    请看我的回答以蓝色突出显示。 有关 IC 热阻指标的更多详细信息、请参阅随附的应用手册。

    如下图 所示、θJA Ω 和 θJC Ω、 θJA =129.5°C/W、 θJC Ω=103.9°C/W 是否代表 IC 单体的值? -->两个热阻参数均基于 JEDEC 标准。

    2.对于板载一般测试 IC 热仿真、应输入 JEDEC 的 θJA Ω 和 θJC Ω 值或 EVM 的 θJA Ω 和 θJC Ω 值? -->要计算不带散热器的 IC 的结温,请使用下面的公式。 您可以使用 JEDEC 或 EVM 值、因为差异不大。

    其中:

    TJ:结温

     JT:结至顶部封装参数  

         功率:IC 功率耗散

    e2e.ti.com/.../IC-Package-thermal-metrics.pdf

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    只是一个软提醒。

    我的最后一个帖子是否解决了您的疑问?  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。 您可以通过发布您的评论来重新打开它。

    谢谢你。

    此致、

    Excel