This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:有关更改电流限制点的问题。

Guru**** 2384670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059082/tps40055-question-about-change-the-current-limit-point

器件型号:TPS40055

你(们)好

我想更改电流限制点。

我执行它就像一个计算公式、但它不能更改。

因此、即使 ILIM 电阻更改为1Kohm~10Mohm、也没有变化。

除了电阻之外、我还必须更换其他器件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    如果电流限制水平低于您的预期、并且它不会因更改 RILIM 而改变、则可能是由噪声注入引起的。  

    如果电流限制水平高于您的预期、并且它不会通过更改 RILIM 而改变、则可能是布局上的连接错误导致的  

    请参阅数据表中的公式(16)。   

    - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。  谢谢
    - Eric Lee (应用工程)