This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:关于 LLC 增益曲线选择

Guru**** 2650795 points

Other Parts Discussed in Thread: PFCLLCSREVM034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058611/pfcllcsrevm034-regarding-the-llc-gain-curve-selection

器件型号:PFCLLCSREVM034

尊敬的先生/女士:

我希望修改 PFCLLCSREVM034以输出30V/5A/150W、因此我目前正在使用工具 UCC25640x 设计计算器版本4.0设计 LLC 级。

我将更换变压器、谐振电感器 LR 将被变压器的漏电感器替代。  

以下是一些设计结果、它们的变压器参数不同、因此 LLC 增益曲线也不同。

1) 24V/8A 变压器。 工作频率为70k-120k

在此曲线中、LLC 开关频率范围为72.3k-82.6kHz。 增益介于1.302-1.510之间

2) 48V/5A 变压器。 工作频率为70k-120k

在此曲线中、LLC 开关频率范围为207.6k-263.3kHz。 增益介于0.67-0.77之间。

此时、我选择解决方案1。 原因是  LLC 开关频率处于变压器工作范围内。

 

但我希望知道、如果变压器工作频率范围非常宽或涵盖 LLC 开关频率、第二种解决方案是否可以接受?

此外、我想问的是、在设计 LLC 级时、是否有最合适的增益范围?

感谢您的回答。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    第一个解决方案是好的。 第二种解决方案是不可接受的、因为在高频范围内、增益值始终小于空载增益曲线。 因此、转换器将在较高负载期间以突发模式运行。

    最好在增益为1的谐振周围操作转换器(假设是离散磁性元件)。 因为在谐振时、初级侧和次级侧的损耗都较小。

    设计 LLC 转换器时、最好先固定工作频率(与谐振频率相同)。 基于此、您可以轻松确定变压器的匝数。 然后、您需要根据增益要求选择 Ln、QE。 但是、设计计算器会自动为您执行这些计算。  

    本 文档中详细介绍了上述步骤: 设计 LLC 谐振半桥电源转换器一文

     如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    非常感谢 您的详细解释。 了解 LLC 设计对我非常有帮助。 但我在这里还有2个问题。

    1) 1)我完全同意您的意见、"在增益为1的谐振周围操作转换器总是更好(假设是离散磁性元件)。"

      当我使用 UCC25640x 设计计算器 Rev4.0设计 LLC 时、如果变压器匝数比理想(与计算结果相同)、则增益始终非常接近1 (可能为0.9~1.1)。 但是、我没有使用计算结果、因为我只能从市场上找到现有的变压器(Würth)。 这就是解决方案1和2中的增益过高或过低1的原因。 我没有使用适合30V 输出的变压器。 这些变压器用于48V 和24V。

      但这里有一个问题。 您提到了"增益为1 (假设是离散磁性的)"、如果谐振电感器不是分立式电感器该怎么办? 在本例中、我使用变压器的泄漏电感器作为谐振电感器。 设置增益是否仍然更好、大约为1?

    2) 2)我刚刚意识到我在漏电感器上犯了错误。 变压器数据表提供 Lm 和 Lr 值、如下所示。

       

    我假设上表中的变压器模型应与下图相同 (来自您提供的设计文档)。 请假设 lr 为 LLk (泄漏电感器)。 然后、图片中的 LLk 和 Lm 值为上表中的95uH 和500uH。 我是对的吗?

    但是 、UCC25640x 设计计算器版本4.0中的变压器模型如下所示

    我认为 Lm 仍然是相同的值。 但是、我如何将该模型转换为第一个模型? 第二个模型中的 LR 值是否等于第一个模型中的 LR 值的一半? 在本例中,它是47.5uH + 47.5uH 吗?

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manikanta、

    很抱歉 、UCC25640x 设计计算器版本4.0的原理图如下所示

    也许我不需要太多考虑。 只需直接使用变压器数据表中的 Lm 和 LLK 值作为 Lm 和 Lr? 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    由于您使用的是集成变压器、因此您可以考虑以下 LLC 设计模型。  

    您可以使用上面屏幕截图中给出的公式来找到此变压器的值。

    这里、LP=500uH、LLk=95uH、n=(35/4)

    因此、从上面的值来看、k= 0.9、LR1=50uH、lm=450uH。

    当您使用集成变压器模型时、谐振增益将在1.1-1.2范围内、这取决于 k 值。  

    以下链接提供了使用集成模型时的 LLC 增益推导: 具有集成变压器的 LLC 谐振转换器的分析和设计| IEEE 大会出版物| IEEE Xplore

    如果要将参数从集成模型转换为简单的 APR (所有参数主要引用)模型,或反之,以下是良好的参考:

    LLC 谐振转换器磁集成设计指南| IEEE 会议出版物| IEEE Xplore

    https://verimod.com/presentations/Magnetic_Coupling_IEEE_Seattle_PELS.pdf

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manikanta、

    感谢您回答我的问题、并提供了许多有用的文章。 然后、我想再次检查一件事。 磁性组件制造商通常提供组件参数。 当他们说"电感"时、 这意味着 Lm (磁性电感)还是 LP (初级侧电感)?

    我上周还通过工作表中的公式计算了 LR。 但我直接将 L=500uH 用作 Lm、而不是 LP、并且 LLk=95uH。 然后、我求解这些方程、得到 K=0.9087。 LR=49.77uH。 这两个值与您的值非常接近、但 Lm 完全不同(500uH 和450uH)。

    我可以问哪一个是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    理想情况下、磁性组件供应商应提及测试条件和电感值(您可以联系客户支持以了解测试条件)。 如果没有、您可以在实验中进行测量。

    例如、在上面的屏幕截图中、提到了电感值以及测试条件。

    在这里、测试条件是在3和4之间测量电感、并且所有其他绕组均为开路。 这意味着它是开路初级电感(LP)。 同样、漏电感也是 通过对所有其他绕组短路来测量的3至4之间。 这意味着它表示 LLK。

    因此、我使用与上述类似的方法来计算 Lm 和 Lr。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manikanta、

    非常感谢。 您的答案非常明确且乐于助人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、
    您能否 详细说明第一句 话(第二种解决方案是不可接受的、因为在高频范围内、增益值始终小于空载增益曲线。 因此、转换器将在较高负载期间以突发模式运行)?

    在高频区域、空载曲线将始终高于任何其他负载条件下可实现的增益。 您是否意味着空载曲线必须 截取 所需的最小增益才能使控制器正常工作?

    我提出的原因   是、在我们目前构建的任何原型上、只要所需的 LLC 级增益降至单位增益以下、控制器就会开始跳过脉冲、输出电压调节也会丢失。 基本而言、转换器在突发模式下工作、即使以适当的频率连续开关将保证所需的输出电压。


    我们通过提高变压器匝数比来解决该问题、但我们仍在尝试调查该行为背后的原因。 您的解释似乎是一个合理的原因、因此我们希望 获得更深入的理解。

    非常感谢
    弗朗西斯科



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    很高兴听到您的声音。

    以下幻灯片将为您提供更好的图片。

    在这里、您可以看到高频增益是如何受 k 值(Lm/LR 比率)的影响的

    在这里、您可以看到无负载时的设计限制(请参阅下一张幻灯片中的最后一点)。 因此、从下一张幻灯片中所示的增益曲线来看、如果最小增益不能拦截 Q=0增益曲线、则意味着设计的增益在高频区域(f>fr1串联谐振频率)始终处于高电平。 因此、当电压较高且负载较低时、转换器始终以突发模式运行。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta

    感谢您的快速回复和良好的解释。


    我不清楚的一点是、该约束是 LLC 拓扑固有的约束还是与控制实现相关的约束?
     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    它是 LLC 拓扑固有的。

    此致

    曼尼甘塔 P