This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R070:短路保护

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060256/lmg3411r070-short-circuit-protection

器件型号:LMG3411R070

尊敬的团队:  

我的客户正在尝试寻找短路保护解决方案。  

 LMG3411R070是否可用作电子保险丝或热插拔器件? 对于电子保险丝器件、 没有 支持大于80V 连续电压的解决方案。  

-典型80V/6A 系统。  

对于 LMG3411R070、电流故障跳变点的典型值为36A、该值是否为 OCP 阈值?   是否有其他具有较低跳变点或可调类型的器件?

如果此器件不是合适的解决方案、您会推荐合适的器件吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    我们以前没有看到我们的 GaN 器件用作电子保险丝或热插拔器件。 您能否提供有关系统规格的更多信息? 80V/6A 额定值指的是什么?

    关于电流故障跳变点、36A 值是器件的 OCP 阈值。 阈值较低的器件是 LMG3410R150。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    EE 是 用于住宅或工厂的工业交流/直流电源。 请参阅以下概念。

    典型输入80V、但是  

    我知道 LMG3411R070具有过流限制功能。 而且 没有大于80V 输入范围的解决方案电子保险丝器件。 因此、我尝试检查 GaN。  

    请再次查看、并告诉我您对我们的 GaN 器件是否可用作电子保险丝或热插拔器件的看法。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    从理论上讲、该器件 应能够用作 上述系统的电子保险丝。 但是、必须特别注意将器件保持在建议的电压和电流额定值范围内。  

    虽然在这个应用中不可能、但是漏源极电压振铃一定不能超过480V 的建议运行条件。

    在125 C 时、流经器件的持续电流应保持在12A 以内  

    此部件的典型 OCP 跳闸点为36A。 保险丝的预期电流阈值是多少?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是否可以将以下概念用作客户系统的电子保险丝? 或者客户必须使用 EVM 等半桥类型?

    请查看下面的原理图并告诉我您的意见。  

    e2e.ti.com/.../e_2D00_fuse-concept_5F00_211213.pptx

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    请给我们一些时间来查看此原理图、因为我们以前没有看到使用电子保险丝的器件。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    除了 VNEG 电容器外、连接看起来是正确的。 由于该器件使用 VNEG 电压来关断、因此 VNEG 电容器必须以器件的源极为基准。

    此致、
    John   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您的评论。  

    我将修改 EVM 原理图以用作电子保险丝应用、作为您的推荐。

    如果我需要您的更多帮助、我将再次与您联系

    谢谢你。