This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:关于降压转换器 webench 仿真和电感器选择

Guru**** 2502715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40303, TPS40305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060549/tps40303-regarding-buck-converter-webench-simulation-and-inductor-selection

器件型号:TPS40303
主题中讨论的其他器件: TPS40305

尊敬的 TI 团队:

晚上好。

我们已经针对3A (TPS40303DRCR)时的12V 至5V 进行了 webench 仿真、该仿真将支持最大15瓦的负载。

我们现在实际上正在检查 PCB、并面临以下一些问题。

目前、我们仅连接了6W 负载(1.21A)、但电感器正在升温(通过热像仪检查时温度超过90度)、直流电流容量为4.2A。

请在 webench 仿真中检查 TPS40303的 EN 和 BP 引脚及其各自的电容值。

根据设计、电感器的4.2A 电流容量可支持高于2.5A 的最大电流。

请检查并建议我们的解决方案。

谢谢、

口径

e2e.ti.com/.../WBDesign46.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    您能否再次检查您的设计是否与 Wurth 18μH μ H 电感器和仅有三个10V、10μF μ F 陶瓷输出电容器的原理图相匹配?

     5V 驱动的负载类型是什么?

    我看不到该设计的任何直接问题、电感器不应以仅1.2A 的负载电流上升65C、但如果有额外的输出电容、布局中的大寄生电感、 或具有奇怪动态阻抗的负载、这些电流可能会增加 RMS 电流、从而导致电感器自发热。

    此外、请检查以确保您有 TPS40303、而不是 TPS40305、它的工作频率为1.2MHz、而不是300kHz。

    如果这些检查结果显示出来、您能否提供电路板图片以及 VIN、VOUT 和 SW 的一些示波器波形、以确保开关频率稳定在300kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miller:

    早上好。

    感谢您的回答。

    目前、我们已连接100uF/25V 电解电容器、我们将替换为3个数字10uF/210V 陶瓷电容器、并再次检查。

    此外、我们还将检查组件、并返回给您提供有关 MOSFET 输入电压、输出电压和开关的示波器 PICS 的详细信息。

    非常感谢您的反馈和建议。

    谢谢、

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miller  

    早上好。  

    我在私人邮件中向您分享了文档中的详细信息。

    请检查并建议我们的解决方案。

    谢谢、

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    口径、

    我查看了您共享的波形。  我看不到不稳定的证据、这会导致电感器电流过大、从而导致自发热。

    设计似乎听起来很好。

    输出6.2Ω 电阻器上是否有六个6.2E 电阻器?  您的1.2A 负载电流吗?

    您能否提供 TPS40303设计中12V 输入电流以及18uH 电感器上直流压降的测量值?

    要测量电感器上的压降、请将一 个1kΩ Ω 电阻器连接到一个1μF Ω 电容器、然后将电阻器连接到开关节点(Q10的源极/ Q11的漏极)、将电容器连接到 VOUT、然后使用电压表测量电容器上的压降。  电感器的39mΩ DCR 将用作电流感应电阻、用于测量通过电感器的电流。

    由于开关节点输入和输出电压稳定、但电感器变得比预期的温度高、我们需要检查电感器中是否有额外的电流流入、从而导致其自发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    自我上次答复以来、您是否对此问题进行过任何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miller:

    早上好。

    我们移除了负载电阻器并使用不同的负载电阻器值进行了检查。

    负载电阻器靠近电感器、因此热量分布在整个区域、看起来像是电感器在加热。

    很抱歉我的回复延迟了。

    非常感谢您的支持。

    您已经指出、我们可能在输出部分使用了更多的电容器。

    正如您所说、在减少电容器数量后、我们可以在负载时获得5V 输出。

    谢谢、

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我很高兴我们能够帮助您找到问题的根源、并且我们的建议已帮助您改进设计。  

    如果您将来有任何其他问题、请开始新的主题、我们的专家将为您提供帮助。