This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:如何使用 π 型滤波器消除直流/直流转换器的纹波

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, MSP430FR6047, TPS62240, LM3676, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059517/tps62740-how-to-eliminate-ripples-from-dc-dc-converter-using-pi-filter

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047TPS62240LM3676TPS62840

尊敬的 TI 团队:

我们 将 TPS62740降压转换 器用于我们的 MSP430FR6047 IC、我们将在降压转换器的输出端获得纹波(无负载)。 不使用滤波器的绿色波形、黄色波形使用简单 的无源 LC 滤波器(2.2uH、10uF)。在这里、您可以将黄色波形纹波降低至2.8mV、我们希望为此实施 π 型滤波器。 我们观察到、我们在2KHz 频率附近工作得越来越少。 哪些电容器和电感器值将使我们 受益、从而减少输出纹波。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来器件是在 PFM 模式下运行的、这是为了降低负载电流、这也是产生这种纹波的原因。
    如果您已经为 CIN/Cout 使用10uF、为电感使用2.2uH、则进一步改善纹波的最佳方法是增加负载电流或使用具有"强制 PWM 模式"功能的器件替换 TPS62740。
    如果您应用另一个可能导致反馈环路不稳定的滤波器。

    可以给我发送原理图吗? 让我知道测量期间的负载电流是多少?

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。

    这是我们在器件上实现的直流/直流原理图。  

    V (IN)=3.6V (电池供电)

    V (OUT)=2.5V

    I (OUT)最小值=5mA

    I (OUT)最大值=100mA。

    通常、我们的器件的功耗低于5mA、 仅在无线通信期间、它在短时间内的功耗高达100mA。 您能帮助我们解决这个问题。

    此致、

    Vinayak P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    一切看起来都很好。

    为了改善输出纹波、您可以将 Cout = 22uF 和 L 3、3uH 相结合。

    根据数据表:

     

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会检查并更新您的信息。 如果组件尺寸不是0805,是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该不是问题、您只需确保有效电容足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。

    我们将在此处进行检查和更新。

    谢谢你

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我正在检查电路的直流/直流转换器、如果负载较低(即5mA)、我们必须选择具有强制 PWM 的直流/直流转换器、而不是使用 PFM。 因为我观察到大多数直流/直流转换器都切换到 PFM 以实现省电模式。 如何为更低的负载选择新的直流/直流。

    谢谢、  

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    遗憾的是、我找不到引脚对引脚兼容的替代方案。

    否则、您可以检查这两个器件、这两个器件的规格与 TPS62740 和"强制 PWM 模式"功能相似

    LM3676数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    TPS62240数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    Lm3676仍可供货、以防这种情况很重要、TPS62240的适用性会更好、但目前已缺货、并且两个器件引脚对引脚不兼容。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的更新、

    我们实际上将其用于超声波水表,我们使用3.6V 电池运行我们的器件,我们需要具有超低 Iq (nA)的降压转换器,在 TI 网站上搜索后,我们对 TPS62840感兴趣,它具有60nA 电流,用于智能仪表应用。  

    哪一个更适合计量设备? LM3676、TPS62240或 TPS62840

    我还在 TPS62840的仿真中观察到、如果我们选择强制 PWM、效率将从  91.703%降至2.616%。 为什么有这么大的差异?

    并且通过选择强制 PWM 模式,它会影响我的电路、电池或设备的性能吗?  

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    考虑到您的电池供电系统、TPS62840可能是更好的选择。

    强制 PWM 模式器件在较低负载下的效率通常较低。

    但现在您必须考虑对您更重要的是:  

    极低纹波、效率较低(使用强制 PWM 模式器件)或

    此外 、如果您使用 Cout = 22uF 和 L 3、3uH、则保持低纹波和高效率。 这可以改善2、8mV 纹波。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在我们正在开发 TPS62740时,继续使用我们的现有器件是否会更好?我们将使用我们的器件检查 Cout=22uF 和 L3.3uH。 您能为我们的设计推荐 π 型滤波器吗? 前一天、我在查看 TPS62840 的直流/直流技术文档、发现 TI 正在使用带有直流/直流转换器的 Pi 电路来降低负载、那么您能为它们建议我们的值吗?  

    如  TI 建议使用的文档中所示、如下所示。 L1值为600E (铁氧体磁珠)将对我的电路起作用( Vout =2.5V、Iout (min)=200uA  、Iout (max)=100mA )  

     

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    是的、最好保留  TPS62740。

    是的、您拥有的第二个滤波器将改善您的纹波。

    但下面是有关如何设计第二级滤波器的指南、其中包含获取电容和电感值所需的所有计算。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="486964" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1059517/tps62740-How-to-erep-ripples-fy-dc-dc-converter-using-pi-filter/3924325#3924325"]但下面提供了有关如何设计第二级滤波器的指南,其中包含获取电感值和电感值所需的所有计算[引用]。

    您是指该值还是任何其他值?

     

    谢谢、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    其他值我发送给您的指南中有一个分步指南、您可以根据开关频率选择这些值、它不是 π 型滤波器它是一个带有阻尼器电阻器的第二级 LC 滤波器、但它具有更好的增益 裕度。

    现在、您可以尝试两种滤波方法、并查看哪种方法更适合您的设计。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这些是使用 Cout= 22uF、L=3.3uH 的结果。

    波形与旧值不同。 我们是否可以说输出比 旧值有所改进?

    需要您对此提出建议 。

     

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayal:

    是的、新图看起来更好。

    这对您来说足够了、还是您也想使用滤波器?
    如果您决定使用滤波器、则必须再次更改 L 和 Cout、因为如果您现在只添加滤波器、您将超过允许的最大电感和最大电容。  

    为了设计滤波器、我建议您使用本指南

    为敏感型应用设计二级滤波器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将检查并使用新的 L C 值或 π 型滤波器。

    谢谢、  

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Alex、

    π 型滤波器后的 R DAMP 电路有什么意义?  

    这些将如何帮助电路?

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    R DAMP 用于抑制第2个滤波器的 Q 值。  
    高 Q 将导致低增益裕度、从而导致不稳定的运行、例如对阶跃输入的未阻尼响应。

    在这里、您将找到如何选择合适的阻尼器:
    为敏感型应用设计二级滤波器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。

    谢谢你