This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:欠压测试问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058838/tps23523-questions-on-brown-out-test

器件型号:TPS23523

大家好、  

只需查看图33中电流/栅极的上升和下降原因、如下所示。 谢谢

 

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您与我们联系。 我们明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要通过稍微深入地查看波形来找出原因。 因此,请给我2-3个工作日。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下事件发生在捕获的波形中、

    1) 1)输入关闭、

    2) 2)热插拔控制器关闭、

    3) 3)输出电容器开始向负载放电位、  

    4) 4)输入在短时间间隔后再次上升、

    5) 5)输入电流快速上升到高电平、触发 TPS23523的短路保护、

    6) 6)它进入随后的高 VDS 电流限制

    7) 7)栅极开始增大、控制器脱离电流限制、并假设正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的回复。  

    但在#5中、当器件尝试重新启动时 、它应该执行软启动、对吧? 那么、它为什么会触发短路保护? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于输出电压未完全放电、因此它不会进行软启动。 在输入中断的极短间隔期间、输出电容器仅放电一点以支持不完全的负载。 当输入再次上升时、输出电容器会在短时间内消耗大量电流、从而突然充电至输入电压电平。 热插拔控制器将其视为短路。