This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:驱动容性负载

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060151/lm25069-driving-capacitive-load

器件型号:LM25069

大家好、

我们的客户正在考虑将 LM25069用作具有非常大电容器的电源的负载开关。  

LM25069的输入电压为13V

导通晶体管的输出电压可低至12.7V

I LOAD 最大值为5A

Cload 为5200uF

他使用 Tina 对器件进行仿真、但由于大电容负载导致的浪涌电流非常大、因此似乎无法提高功率。 该器件是否能够驱动如此高的容性负载?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您与我们联系。 我们将在今天结束前再次与您进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    LM25069可以处理5.2mF 输出电容器、并且在 TINA 仿真中工作正常。 请参阅以下屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    非常感谢您的确认。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我们收到了客户的反馈、

    LM25069确实会以5.2mF 的电容加电、但这是在高阻性负载下实现的。 当负载为6 Ω 或更低时、器件无法提升功率。  

     LM25069是否可以 处理此类负载?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请分享此处使用的 MOSFET 器件型号。 我将验证 MOSFET 的 SOA 裕度、以便通过此 R+C 负载组合成功启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    根据我们的客户、他使用了 LM25069页面上名为 SNVMA50的 TINA 示例文件附带的 MOSFET 、他刚刚将 C3修改为5.2mF。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Danilo、

    无法在仿真中验证 SOA。 我刚才讨论的是物理 MOSFET 器件型号、客户将在实际设计中使用该器件型号。