This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:PSFB 的故障和突发关闭(《UCD3138集成电源控制器系列勘误表》)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058677/ucd3138-fault-and-burst-turn-off-for-psfb-in-ucd3138-integrated-power-controller-family-errata

器件型号:UCD3138

各位专家、您好!

 -在 UCD3138的芯片勘误表(文档:sluz003A)第2.3节中,第3页。 它表示当 PSFB 的"故障"和"突发模式"关闭时、有时4个 DPWM 引脚中有1个可能无法关闭。

 -我不理解 解决方案"使用固件中断关闭其他 DPWM 引脚"。 它在这里意味着什么中断? 尤其是在突发模式期间。

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JACK、我们的 EVM 代码通常使用快速中断来处理故障。  因此、作为故障处理中断的一部分、您可以关闭所有 DPWM 引脚以确保它们全部关闭。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

     -在突发模式期间如何? 突发模式可以在不关闭 PSU 的情况下打开/关闭 DPWM。 如何触发突发模式关闭。

    感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、Ian 现在正在休假一周、他回来后会回来接您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在突发模式期间、其中一个 DPWM 未关闭。 可以始终打开一个 DPWM、即四个 DPWM。 这仅发生在32k UCD3138上。 快速中断对突发模式没有帮助。