This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:UCC2818

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060495/ucc2818-ucc2818

器件型号:UCC2818

您好!  

使用 UCC2818 TI 器件管理 PFC 转换器。  

PFC 转换器用于 CCM 模式,具有以下特性:Vin=96VAC 至130VAC、VOUT=280V、Pout=150W

当我在中性点和线路之间连接 PFC 时、我有一个很好的 THD。 但是、当我在两条线(A 相和 B 相)之间连接时、THD 会严重降级。  

我尝试更改电流和电压环路 组件、但谐波失真仍然很糟糕...

您是否知道如何继续获得出色的 THD?  

感谢您的支持  

这里有两张图片:  

第一个: PFC 连接在中性点和相位 A 之间的情况下进行红色电流测量

第二个:在相位 A 和相位 B 之间连接 PFC 的情况下进行电流测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moha、

    UCC2818用于单相(输入) PFC 控制。  您是否使用了三个 UCC2818控制器?  您能否提供有关 事物连接方式的更多详细信息(图表会更好)?  此外、您能否   在同一个图上提供输入电压和输入电流的示波器捕获?

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    感谢您的重播。

    I m 在两条线路(A 相和 B 相)之间使用一个 UCC2818控制器。 我用 B 相替代中性线。  

    事实上、PFC 输入电压介于166Vac (96Vac*sqrt (3))和225Vac (130Vac*sqrt (3))之间。  

    下面是电源图:

    下面是输入电压和电流的示例:  

    -红色一:线路上的输入电流  

    -绿色1:两条线路 A 和 B 之间的输入电压  

    为您提供支持、  

    Moha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moha、

    您应该获得具有 A/B 输入的良好 PFC、就像具有 A/中性点一样。

    我对您的设置有一些问题/意见:

    您是否将示波器探针接地连接到 UCC2818的 P_GND?  如果是、这将 导致 PF 损坏。

    您是否使用隔离式交流电源?  任何非隔离源都将引入不需要的接地路径。

    似乎 A-B 模式中没有线到 GND 电容器。   示波器是交流耦合吗?

    在比较相电流时、请确保移除所有电压探头、以免引入意外的接地路径。

    这就是我现在可以想到的与我分享的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    感谢您的重播、  

    我不知道为何像中性/ A 输入那样、使用 A/B 输入时 THD 不好。

    我没有将任何示波器探针连接到主接地 GND_P 我使用差分探针进行了一些测量、以控制输入电压。 但我们将其删除、没有差异。

    对于我的谐波测量、在电源和电路板之间使用 RL 电路(R=1ohm 和 L=500uH)、DO160中介绍了该设置。  当我移除 RL 电路时、没有差异。  

    I m 未使用变压器隔离输入电源或隔离示波器。

    示波器为直流耦合、当我将其置于交流耦合状态时、没有差异!

    我在 A/B 线路和 MM (EMI 的机械接地)之间有一些电容器(6、2nF)、用于滤除共模电流。  

     当我增加输入电压时、THD 会变差、如下所示。 在此示例中、每条线路的输入电压为122Vacrms (线路之间为2165V 交流)

    这可能是不稳定的迹象?  

    如果您有任何想法或要求、会 非常有帮助?

    感谢您的支持。

    Moha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将 PH-N Vac 提高到130Vrms 并在相位上获得225V交流-rms、则会得到225Vac*1.414= 318Vpk、该值高于 您调节到的280Vdc。 因此、对于任何大于~114Vrms 的 PH-Ph Vin、您将获得峰值充电、而不是 PFC。   您要么必须在输入 PH-N 时限制 Vin、要么将 Vout 提高至>~330Vavg。

    异常情况可能是从峰值电荷事件中恢复的电流环路。  此外、在峰值和过零之间没有很多振铃周期、电流环路带宽可能很慢且欠阻尼。  如果您的线路滤波 器具有低频谐振、也可能会与它发生交互。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    感谢你能抽出时间。  

    您说得对、输入峰值电压优于输出电压...  

    我将 PFC 输出电压更改为390Vdc。 当 Vin=130VAC 时、它更好但并不完美、如下所示:  

    我使用了两块板。 电路板1在 PH-A 和 PH-B 之间供电、电路板2在 PH-A 和 PH-C 之间供电

    红色:A 相电流  

    绿色:B 相电流  

    黄色:C 相电流  

    当 Vin=115V 时、我具有以下信号:Vin=115V、Freq=400Hz

    在 Vin=115Vac 和 freq=800Hz 时、我具有以下特性:

    正如您之前所说的,我必须更改电流/电压环路组件,以便在130Vac 时获得更好的响应。  

    我将休假、  我将在1月份返回工作时处理此问题。  

    非常感谢您的支持。