This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74201:TPS74201

Guru**** 2509665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059857/tps74201-tps74201

器件型号:TPS74201

您好!

  tps74201输出电压和 EN 阈值随温度的变化曲线是多少?

  tps74201输出电压和 EN 阈值的老化特性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我们没有该器件的 Vout 或 EN 的提前老化或温度曲线。

    -40C (最小值)平均值:801.392mV STDev:1.0107mV (最大值)平均值:3281.8mV STDev:4.1204mV

    25C (最小值)平均值:801.011mV STDev:0.93269mV (最大值)平均值:3280.2mV STDev:3.81414mV

    125C (最小值)平均值:800.562mV STDev:1.08155mV (最大值)平均值:3279.7mV STDev:4.46535mV

    至于老化、我们目前不会在器件上执行长期漂移。 我们执行加速寿命测试以模拟10000小时的运行、但仅测试在执行老化后是否符合器件规格、而不是在加速老化过程中进行全面测试。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但 STDev 的意思是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    高斯分布的标准偏差、有时称为 Σ 值

    此致、

    John