This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:电源问题和可能的替代器件

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810, TPSM82821, TPSM82822, LMZ31503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059943/tpsm82810-supply-issues-and-possible-alternative-part

器件型号:TPSM82810
主题中讨论的其他器件: TPSM82821TPSM82822

您好!

可以帮我解决电源问题吗? 我们在 其中一个设计中一直使用 TPSM82810SSILR、作为我们设计的一个非常重要的部分、我们并不热衷于将其替换。 但是、由于电源问题、我们可能没有选择。

首先,是否有人知道我们在哪里可以得到以下信息(它们是按优先顺序排列的)? 或者何时退回库存? 我们需要的绝对最小值为700、但整卷带更好。

  1. TPSM82810SSILR
  2. TPSM82810SILR
  3. TPSM82813SSILR
  4. TPSM82813SILR

或者、是否有可用的 TI 替代产品? 我们将5V 转换为介于0.85V 和3.3V 之间的各种电压。
TPSM82810的小尺寸正是我们喜欢它的原因。 我们可以考虑一种没有集成电感器的解决方案、只要总体尺寸不大。

此致、
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我将检查是否有任何可用的电源或替代产品、并尽快向您提供一些反馈。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    遗憾的是、由于短缺、我们目前无法支持该请求、请查看 Arrow 或 DigiKey 等分销商。

    如果他们没有任何电源、您可以检查这2个器件是否适合:

    TPSM82810数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
    TPSM82813数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

    我们感谢您的帮助。

    几个月来、我们尽最大努力在各种分销商处找到它们、包括 Digikey、Mouser、Arrow、Avnet 等。

    您发布的这两个数据表用于与我列出的器件完全相同的器件。 您还有其他建议吗?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    遗憾的是、目前没有引脚对引脚兼容的器件可用。

    如果您可以考虑非引脚对引脚的替代方案、那么我可以尝试找到一些适合您的方案。

    在这种情况下、除尺寸和电压外、其他哪些规格对您的系统也很重要?

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

    我们可以考虑不是引脚对引脚兼容的替代方案。 封装兼容性是首选、但主要是封装和支持组件的总体尺寸。

    同一电路板上有14个负载点电源、可将5V 转换为0.85V 至3.3V 之间的电压范围。

    其他规格:

    1. 使能或关断引脚。 任何允许我们使用 GPIO 或其他电源的 PG 引脚启用/禁用电源的内容。
    2. PG 引脚
    3. 首选4A 电流输出、但可接受3A 电流。

    愿望清单

    1. 扩频、首选但不重要。

    我确实在  您的网站上看到了 TPSM82822和 TPSM82821、它们分别为2A 和1A、但由于供应商也不提供它们、因此我不想详细介绍它们。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我将会了解我是否能找到符合您要求的替代方案、并尽快返回给您。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

    我刚才有一个。 我们仅调节5V、因为没有任何东西可以有效地将3S 电压(10V-14V)降至0.85V。

    如果这样的 SMPS 现在存在、这将是一个巨大的好处。 否则、我们将保持从5V 的电压调节。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这可能是一个选项,但我们没有任何替代方案,与   TPSM82810相比,它们的占用空间(USIP (SIL) 14)相似。

    现在、我们只能为您提供具有不同尺寸的替代产品。  
    我可以搜索几个尺寸相似但引脚不同的器件。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

    您是否取得了任何进展?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    遗憾的是、没有具有类似尺寸的替代产品。

    满足您要求的唯一可用器  件是 LMZ31503数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com、但该器件要大得多。

    此致、
    Alex