This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:器件复位异常

Guru**** 2536760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060318/lm3648-the-device-was-reset-abnormally

器件型号:LM3648

器件复位异常。 上电后的概率约为5%。 您能帮助分析原因吗?

附件中包含一些信息。
LM3648寄存器值显示在正常运行期间的“NORMAL _REGISTER”中;
和针对异常值;的“FAIL_REGISTER_LED”

e2e.ti.com/.../normal_5F00_register_5F00_led.txt

e2e.ti.com/.../Fail_5F00_register_5F00_led.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更详细地描述您的问题、我不明白"上电后可能性约为5%"的含义。

    请 描述  什么是异常复位?  

    2.我无法理解您附加在该主题上的 txt 含义,请总结它们之间的差异,并说明这是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    LM3648用于移动扫描仪。 有时闪存 LED 不工作。 此时、工程师读取 LM3648的寄存器值、发现它们都是默认值。  当 LED 正常工作作为比较时、工程师会读取这些值。

    txt 显示了寄存器值。 让我在下面展示一下。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、对于异常状态、客户不会向器件寄存器写入任何信息、请让客户检查接口和代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着器件未成功配置? 但异常概率约为5%。  

    我看到 VLED 短路故障位的值在正常时为1。 此外、手电筒模式已启用、但客户表示采用了选通方法。 你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将通过电子邮件提供支持