This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:具有库仑计数器的纽扣电池?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059440/tps61094-coin-cell-with-coulomb-counter

器件型号:TPS61094
主题中讨论的其他器件: BQ35100

我想使用带纽扣电池的 TPS61094为我的项目供电。  我们在 EVM 上使用1F、2.7V 电容器、并实现了积极的结果。  不过、是否可以使用与 TPS61094串联的库仑计数器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    支持此器件的应用工程师已外出。 他将在回来后立即回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我不知道 库仑计数器及其工作原理。 您是否具有要 使用的库仑计数器的 P/N 或任何材料?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会是这样的  

    BQ35100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    根据 BQ35100的方框图、我将绘制在简化图下方。 这是您将如何用于 BQ35100+TPS61094的方法吗?  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是计划。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我认为可以、但请注意、电阻可能会像电池的内部电阻那样起作用。 因此、当电池电流增大时、TPS61094看到的电压会降低。 这可能会在一段时间内影响 TPS61094的工作。 您的感应电阻、电池电压、VCHG、ICHG 和 Osel 设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有串联电量监测计-该部件尚未设计。  我仍在努力使 TPS61094可靠工作。   

    VBAT = 3V (纽扣电池)

    Vchg = 2.2V

    Ichg = 2.5mA

    Osel = 2.8V

    电容为1F、2.7V

    TPS61094似乎始终处于旁路(或直通)状态。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、您好、我们要问的一个主要问题是 :TPS61094是否可以与纽扣电池配合使用?   如果我们的超级电容器耗尽(Vsup = 0.6V)并且我们的电池电量耗尽、那么当我们安装新的纽扣电池时会发生什么情况?  数据表将使我相信、在输出电压高于0.5V 之前、300mA 电流会馈入超级电容器。  对于纽扣电池而言、这是过多的电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、TPS61094可与纽扣电池搭配使用。 我知道您为什么要使用该解决方案。 TPS61094可在重负载时帮助降低纽扣电池的功率应力、从而提高功率密度。 查看我的博客如何在此类应用中使用 TPS61094:

    e2e.ti.com/.../3-benefits-of-using-a-low-iq-buck-boost-converter-to-extend-battery-life-in-flow-meters

    当输入电压低于 Osel+100mV 时、它会进入补充模式、因此超级电容器不会充电。 在您的情况下、TPS61094应该能够为超级电容器充电。 您是否将电流表串联在输入线路上? 电流表具有内部电阻、可影响 TPS61094充电功能。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我结束了话题、如果您有更多问题、您可以在下面发帖。

    -文豪