This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:设计评论

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059947/tps24751-design-review

器件型号:TPS24751

尊敬的 TI 团队:
请查看 EFUSE 部分。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files SCH_5F00_TI_5F00_E_2D00_FUSE-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subbulakshmi、您好!  

    感谢您与我们联系。 我们将在今天结束前再次与您进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek Pal:
    请优先进行此项审查、因为我们的时间已经过了。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subbulakshmi、您好!

    我们将需要您的帮助来共享填充的设计计算器、以了解您所需的规格、然后我可以从原理图中验证所选的值是否符合您的要求。

    e2e.ti.com/.../TPS2475x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_HighVin_5F00_RevA.zip

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请查找随附的设计计算器工作表以供您参考。

    请检查并提供反馈(如果有)。

    e2e.ti.com/.../5488.TPS2475x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_HighVin_5F00_RevA.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subbulakshmi、您好!

    根据建议、您可以在输入端放置 TVS、在输出端放置肖特基二极管、以在器件因故障快速关闭时保护器件免受超过绝对最大额定值的瞬态影响。

    SOA 裕度小于25、因此计算器在 SOA 通过字段中显示否。 最好具有更大的裕度。 此外,故障时间小于计算出的故障时间,这是错误的。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、
    我们将在 EFUSE 的输出侧提供 FET、因为二极管具有更多的耗散和压降、并且输入侧我们可以规划 TVS 保护。
    2.一旦电路板到达、故障时间周期尚未固定、我们就可以修复故障时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    您能就我们的请求提供反馈吗? 正在晚些...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subbulakshmi、您好!

     您单击的线程已解析,因此它从我的队列中消失。

    我指的是肖特基二极管位于 VOUT 和 GND 之间、不是串联的。 但是的,额外的保护不是强制性的。 您可以根据初始测试将其保留在后续版本中。

    2.听起来不错。 您可以稍后调整故障时间。

    此致

    Kunal Goel