This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:从触发到关闭背光的大致时间是多少?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059304/tps61196-q1-what-is-the-approximate-time-from-triggering-to-turning-off-the-backlight

器件型号:TPS61196-Q1

你(们)好

我们的 DIN TPS61196-Q1有一款很好的新器件

有一件事需要您的支持!

TPS61196-Q1触发 UVLO 时、从触发到关闭背光的大致时间是多少?
此信息在数据表 Thx 中看不到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、  

    感谢您分享好消息!

    器件应在 UVLO 阈值 TRIG 时立即关闭背光。  客户是否有任何问题? 谢谢!  

    此致、  

    小冈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    感謝幫忙!

    因為客戶有瞬間斷電的信賴測試!

    需要知道是否能在0.1mS內觸發並關閉THX μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、  

     没有问题。μ A  

    此致、

    小冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    客人目前問,μ A

    我們有相關的資料可以證明TPS61196 - Q1能在0.1mS內觸發並關閉嗎? (数据表上面找不到相關資料)

    感謝你 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、  

    客户只能在 EVM 或其电路板上进行测试。 UVLO 使用比较器来感测电压振幅、传播时间为可忽略 v.s 1ms。