This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:选择要求和参考设计咨询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2844, UC3842, UC3843, UC2843, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059366/uc2844-selection-requirements-and-reference-design-consultation

器件型号:UC2844
主题中讨论的其他器件: UC3842UC3843UC2843LM5180
  • 需求:16-36V 输入、隔离式输出24V 电流、1.4A

  • 我看到 UC2844手册的参数是12-30V 输入、但是当使用 WEBENCH Designer 作为参考设计时、最小输入电压为18V。 请问是否可以根据这个参考设计 UC2844?  会有问题吗?  
  • 哪一种更适合 UC2844或 UC3842?  uC 和 TL 之间的区别是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    下表显示了 UC2844、UC3842的最小电压为16V。

    您可以 在应用中使用 UC2843和 UC3843。 它们之间的唯一差异是工作温度范围。

     uC 和 TL 之间的唯一区别是 数据表中指定的一些电气参数、它们在大多数应用中可以相互互换。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!

    现在 要求有一些变化。 输入直流电压为16-32V、输出直流电压为27.4V、电流为1.4A、功率为40W。 之前推荐的模型是否正常?  

    2. 集成解决方案能否使用 LM5180?  如果没有、请推荐!  

    3. 我想使用 WEBENCHRegistered电源设计器进行参考设计,但我没有找到 LM5180。 如果推荐的材料有相关参考、请同时帮助推荐

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    1、是、UC2843、和 UC3843也可用于这个要求。

    2、否、LM5180可支持的最大输出功率为7W、未集成此类器件、MOSFET 可提供高达40W 的输出功率。

    此致、

    Teng