This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:用于高电压源阻抗

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060648/tl7660-using-with-high-voltage-source-impedance

器件型号:TL7660

您好!  

我们有一款正在开发的产品、它使用 TL7660来增加由高阻抗源供电的电压。  电压源是一个与150欧姆电阻器串联的稳压器。  数据表(第8页)建议、当源极电压具有25-30欧姆的大阻抗时、输入电压压压摆率存在问题、并建议在引脚8 (V+)到接地之间使用一个高达2.2uF 的大电容器。   

源极电压的阻抗与引脚8和接地之间所需的滤波电容器之间有何关系?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    感谢您使用 TL7660进行设计。  这是一个旧器件、请给我们一些时间进行研究。  我们下周将能与您再次进行讨论。

    谢谢、

    Youhao