This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:关于每个引脚的设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060313/tps65218d0-about-the-setting-of-each-pin

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您好!

我想向您询问有关 TPS65218D0器件的信息。

如果不使用 PB、是否可以将 PB 引脚上拉至10kΩ μ A 的 IN_BIAS?

2.如果我不使用 LS2、能否将 IN_LS2引脚接地并悬空 LS2引脚?
  LS3也可以这么做吗?

3.如果我不使用 GPO2、GPO2引脚是否可以悬空?

4、10kΩ 未使用 GPIO3、是否可以将 GPIO3引脚上拉至 IN_BIAS 且电流为1 μ A?

连接到 LDO1引脚的电容器被描述为22uFtyp、作为一个电气特性。
  但是、方框图中描述了10uF。
  尽管电气特性中未指定该值、但是否可以使用10uF?

6.不使用常开电源时、PGOOD 引脚和 nINT 引脚应上拉至什么电压?
  我能否上拉至 DCDC4的3.3V 电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想通知您、我们已经看到您的帖子、并打算在明天的某个时间与您联系。 谢谢!

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! 以下是 TPS65218D0的推荐连接:  

    [引用 userid="288899" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1060313/tps65218d0-about-the-setting-of-each-pin’]1. 如果不使用 PB、是否可以将 PB 引脚上拉至 IN_BIAS、电阻为10kΩ Ω?[/QUERPLET]

    如果不使用、则可以将 PB 上拉至 IN_BIAS、但数据表建议使用 100kΩ Ω 电阻器。  

    [引用 userid="288899" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1060313/tps65218d0-about-the-setting-of-each-pin.] 2. 如果我不使用 LS2、能否将 IN_LS2引脚接地并悬空 LS2引脚?
      LS3是否也可以这样做?

    是的、如果不使用 LS2和 LS2、则相应的输入引脚可接地、且其输出引脚悬空。

    [引用 userid="288899" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1060313/tps65218d0-about-the-setting-of-each-pin.]3. 如果我不使用 GPO2、GPO2引脚是否可以悬空?

    是的、在 TPS65218D0上、GPIO2默认配置为推挽、如果未使用、则可保持悬空。

    [引用 userid="288899" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1060313/tps65218d0-about-the-setting-of-each-pin.]4. 10kΩ 未使用 GPIO3、是否可以将 GPIO3引脚上拉至 IN_BIAS 且带 Ω

    必须使用一个100k 上拉电阻器将 GPIO3上拉至1.8V 或3.3V。  

    [引用 userid="288899" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1060313/tps65218d0-about-the-setting-of-each-pin.]5. 连接到 LDO1引脚的电容器被描述为22uFtyp、作为一个电气特性。
      但是、方框图中描述了10uF。
      尽管电气特性中未指定该值、是否可以使用10uF?

    是的、LDO1的典型输出电容为22uF、但对于最小电容、10uF 应该是可以的。 请在选择输出电容器时考虑降额、以确保其不会降至最小值以下。 此问题也是在上一个 E2E (链接)上回答的、仅供您参考。

    [引用 userid="288899" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1060313/tps65218d0-about-the-setting-of-each-pin’]6. 当不使用常开电源时、PGOOD 引脚和 nINT 引脚应上拉至什么电压?
      我能否上拉至 DCDC4的3.3V 电压?[/报价]

    可以通过100k 上拉电阻将 PGOOD (引脚8)和 nINT (引脚45)上拉至用作 VIO 的1.8V 或3.3V 电源。  

    谢谢、

    Brenda