This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:过压条件后的行为

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060617/tps65217-behavior-after-an-overvoltage-condition

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!

我们有一个使用 TPS65217和 AM3352微控制器的电路板。 PMIC 仅在5V 电压下使用。 5V 连接到交流、根据文档 SLVA901、BAT 引脚被下拉。 请注意、最新的数据表指定让这些引脚顺便打开。

在运行各种测试时、我注意到、如果我人为地在交流电源上创建过压条件、例如在50ms 内为6.5V、则 PMIC 进入关断状态。 这是数据表中写入的内容。 但是、我本来希望 PMIC 能够自行重启。 情况并非如此。 为清楚说明、交流电的电压为5V -> 6.5 -> 5V。

  • 哪些条件会精确触发过压事件? 有一个阈值,但是否有最短的过压持续时间?
  • 为什么 PMIC 保持关断状态?

谢谢、

此致、

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    感谢您使用 E2E! 我将在接下来的两个工作日内查看您的邮件中的信息并提供更新。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    我已经查看了您的消息中的信息、并想澄清一下、我们的应用报告  SLVA901提供了在输入电压降至 UVLO 以下并恢复稳定运行时防止 TPS65217 PMIC 锁定的信息。 这与欠压事件有关。 您的情况不同、与过压条件相关。

    只要在运行期间发生过压故障、 所有电源轨都会关断、器件会进入关断状态。 器件保持关断状态、直到出现数据表中指定的任何唤醒事件(请参阅下面的规格捕获)。 可以使 PMIC 脱离关断状态的唤醒事件之一是瞬时将 PB_IN 拉低。  

       

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    感谢您澄清过压问题。 对于欠压、我已经遇到了这个问题。

    此致、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    感谢您确认我的回答 、澄清了您的问题! 我将继续关闭此 E2E。 如果您将来有任何其他问题、请随时提交新请求。  

    谢谢、

    Brenda