This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:输出电压为0.4V 时、PG 运行

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059733/tps7a94-pg-operation-at-0-4v-output

器件型号:TPS7A94

你(们)好

根据数据表、为了实现正常的 PG 运行、输出电压必须高于1.2V。

我 将此 LDO 用于0.4V 输出。 PG 运行是我的设计中必不可少的。

 在这种情况下、电流限制和 PG 将如何工作、建议使用的 FB_PG 电阻器值是多少?

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我将联系我们的设计团队以获取这些信息。 我意识到、初始数据表未明确说明为什么 Vout 必须高于1.2V 才能使 PG 正常工作。 请留出1-2个工作日返回给您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我仍在与设计人员就此进行沟通。 请留出1-2个工作日。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    PG 仍应在低至 VOUT = 0.4V 的电压下工作、因为 PG 跳闸机制是一个简单的比较器、可将 FB_PG 处的电压与内部基准进行比较。 当 VOUT < 1.2V 时、电流限制设置无法可靠工作、在这种情况下、唯一的选项是100%默认电流限制。

    此致、

    Nick