请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A94 你(们)好
根据数据表、为了实现正常的 PG 运行、输出电压必须高于1.2V。
我 将此 LDO 用于0.4V 输出。 PG 运行是我的设计中必不可少的。
在这种情况下、电流限制和 PG 将如何工作、建议使用的 FB_PG 电阻器值是多少?
此致
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
根据数据表、为了实现正常的 PG 运行、输出电压必须高于1.2V。
我 将此 LDO 用于0.4V 输出。 PG 运行是我的设计中必不可少的。
在这种情况下、电流限制和 PG 将如何工作、建议使用的 FB_PG 电阻器值是多少?
此致
Alex