您好!
您能为我提供半自动模式的建议吗?
1) 1)如何进入半自动模式:
数据表显示 了数据表中7.5.11运行模式寄存器的模式选择。 是否有其他寄存器可用于进入半自动模式? (例如7.5.13检测/分类使能寄存器、7.5.10从器件地址寄存器/D7位(自动)。
2) 2)如何重新启动检测/分类:
用户是否应设置7.5.17检测/分类重启寄存器以重新启动检测/分类?
3) PoE Plus:
PoE Plus 是否可以在半自动模式下使用? 如果是、请告诉我如何启用
4) 4)错误检测:
如果在 TPS23861中引起了一些错误、用户应该参考哪个寄存器?
此致、
Nagata。