This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:BP5电容器最大值

Guru**** 2532480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059207/tps543620-bp5-cap-maximum-value

器件型号:TPS543620

大家好、

客户将对 BP5电容器使用4.7uF/16V 电容器、有什么问题吗? 或者 、我们是否要求获得 BP5电容器的最大值? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们(设计)运行了0.77uF 和2.2uF 的仿真。

    BP5电容器的建议值为2.2uF。

    问题可能是在轻负载条件下使用大输出电容器的 LDO 的稳定性、这一问题尚未研究到4.7uF。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Mike:

    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    获取此信息、感谢您对此提供的支持。

    此致、

    Mike