This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100可通过 TI 软件进行配置、然后在完全断电时永久保留设置。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060652/bq35100-bq35100-ability-to-be-configured-via-ti-software-and-then-permanently-retaining-settings-when-powered-off-completely

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们对 BQ35100感兴趣 并希望投入量产、因此我们希望  使用 TI 的 BQSTUDIO 配置 BQ35100 (通过自定义我们 的 PCB、使其能够根据您的 EVM 与 PC 连接) 然后关闭 我们的 PCB 并将其发送给终端客户、同时保留设置、因为在某些情况下、目标 PCB 没有用于 I2C 总线的微型或可用引脚。

有可能吗?  BQ35100是否 保留了在断电时使用 BQSTUDIO 配置的设置、并且在无需连接微控制器的情况下也能正常工作 ?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果该部件在断电时不保留设置、并且/或者 在现场不使用微控制器时无法操作、那么您会建议使用哪种其他替代部件替换同一锂亚硫酰原电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    关闭电源后、数据存储器中的所有设置都将保留。 寄存器将被重新初始化(不保留)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq35100具有不同的工作模式。 您打算使用哪种工作模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、  

    工作模式将是针对 Thionyl 化学物质的 EOS

    根据设置、您指的是配置设置、如哪种模式、正确?

    第二个问题是、为了让我们有一个准确的答案来做出设计决策、如果我们只需要一个警报信号、我们的 PCB 上就不需要任何微控制器在部署时与它交互、对吧?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    下图中显示的从 bqStudio 选项卡写入的所有数据都写入持久存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    请参阅 TRM 第5.3节"放电结束(EOS)模式"

    需要按照说明发送该部分中提到的命令。 需要某种主机系统。 它不必是微控制器、但我认为您是指"微控制器"的"主机"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish、

      在数据表中看不到任何这样的第5.3节"放电结束(EOS)模式"。 您是否参考了其他一些文档?

    另外、不清楚的是、我们是否可以让 IC 在 EOS 模式下工作、并在电池达到 EOS 模式时将 ALERT 引脚置为有效。 这是否可以在没有主机连接到 IC 的情况下实现(除了在  将产品交付给客户之前在制造中使用 BQSTUDIO 时的 PC)?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我指的是 TRM。 这是参考 https://www.ti.com/lit/pdf/sluubh1的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish

    请问我在最近的答覆中的第二个问题。 即、使用我描述的警报方式。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    在详细阅读了要求和程序之后、我看不到没有主机的情况下使用 bq35100的书面方法。 此描述也指主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish、

    当我在数据表上查找其他信息时、我看到 了数据表第11页的第7.3.2.3段"放电结束(EOS)模式"。

    请仔细阅读这两个屏幕截图。

    这似乎暗示了另一种情况。 您能否检查一下、让我知道为什么不能像您说的那样进行检查?  

    我是否误解了这些段落中的内容?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    与数据表相比、TRM 更详细地介绍了监测计的工作情况。 TRM:部分6.1器件功能模式中有一个流程图
    根据该流程图、如果没有发送 START 命令的主机、监测计将永远不会进入工作模式。 您可以查看它。

    监测计使能引脚用于降低功耗。 主机需要发送监测计开始命令、监测计停止命令并查询监测计、直到设置完成标志、然后再关闭监测计。