主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我们对 BQ35100感兴趣 并希望投入量产、因此我们希望 使用 TI 的 BQSTUDIO 配置 BQ35100 (通过自定义我们 的 PCB、使其能够根据您的 EVM 与 PC 连接) 然后关闭 我们的 PCB 并将其发送给终端客户、同时保留设置、因为在某些情况下、目标 PCB 没有用于 I2C 总线的微型或可用引脚。
有可能吗? BQ35100是否 保留了在断电时使用 BQSTUDIO 配置的设置、并且在无需连接微控制器的情况下也能正常工作 ?
谢谢你