This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:bq76940的通信问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059806/bq78350-comunication-issue-with-bq76940

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

  我对该错误有疑问,我发现…看起来像是 bq78350和 bq76940之间的 i2c 通信没有发生。

我不确定导致这种情况的原因。 有什么想法吗? 我尝试了刷新 FW,但它没有帮助。  

78350就像在发送数据到正确的地址,但它只是在发送空数据?

有什么想法吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您使用的是什么硬件? 是 EVM 还是其他电路板? 您将什么特定器件型号用于 BQ76940? (该器件有不同版本、并非所有版本都与 BQ78350兼容)。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这是我们自己一直在工作的设计。 这是我刚才观察到的一个新问题。
    我们使用的是 BQ78350DBT-R1 (安装 R2 FW)和 BQ7694000DBT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这很奇怪。 I2C 总线捕获是否从一开始(启动后)就像这样工作? 如果 BQ78350读取的是低电池电压、它将启动基于电压的关断。 这涉及向 AFE 发送命令以进入运输模式、但如果它无法与 BQ76940通信、我不确定会发生什么情况。 BQ76940引脚上的所有电压是否看起来正常?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    实际上、我能够验证 AFE 是否可能因 TS2和 TS3引脚短接而损坏、从而导致 VC5X 和 VC10X 之间的路径为~20kOhm。

    感谢您的支持